This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:LaunchxL-F28069M 和 DRV8305EVM

Guru**** 2124280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOST-DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760265/ccs-launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-and-drv8305evm

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOST-DRV8711

工具/软件:Code Composer Studio

作为初学者、我想使用 LaunchXL-F28069M 和 DRV8305EVM 旋转 NEMA 23步进电机。如何继续?

谢谢、此致、

Krishnatreya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此步进电机的连接类型是什么? 通常、两相步进电机需要2个 H 桥电源模块来实现驱动控制。 DRV8305EVM 是一款三相半桥、无法直接支持此两相步进电机。

    您可能会根据步进电机的电压和功率要求找到合适的驱动器。
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考-看起来 BOOST-DRV8711步进电机 BoosterPack 与 LAUNCHXL-F28069M Launchpad 兼容。
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一周以来,我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间...我的问题已解决。感谢您的回复。\

    Krishnatreya