This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:如何将时钟设置为90MHz

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762584/tms320f28069f-how-to-set-clock-running-at-90mhz

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

如何将时钟设置为90MHz 运行? 它具有外部20M 晶体。

目前、我们正在基于  motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab10a 进行调试

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是否有使用 XTAL 的特殊需要?

    请检查下面的 hal.c 函数  

    //设置时钟
    HAL_setupClks (句柄);

    需要修改此函数以使用 XTAL 而不是 intosc。


    //设置 PLL
    HAL_setupPll (handle、PLL_ClkFreq_90_MHz);

    此函数提供了获取 clk 频率以在90MHz 下运行所需的参数。

    完成  

    //设置硬件抽象层参数
    HAL_setParams (halHandle、&gUserParams);

    有关更多详细信息、请查看 motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials\。

    此致。