This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:使用 DRV8301套件加载电机的测试设置。

Guru**** 2771555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762206/drv8301-69m-kit-test-setup-to-load-the-motor-with-drv8301-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301

您好!

我有一个测试设置、其中一侧是电机、另一侧是与轴耦合的类似电机。 因此、第二个电机可以用作发电机、我可以加载它、以便为第一个电机提供负载扭矩。

我提出了一个想法、以不同的方式提供负载扭矩。

我可以在第一个电机上运行 FOC 以要求恒定速度。 使用另一个 DRV8301套件、我将在扭矩模式下运行第二个电机。 它将需要反向扭矩来加载电机。 这在理论上是可行的吗?  

我无法理解反电动势和控制器在第二个电机上的行为。 是否会出现短路情况?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、您可以在没有速度闭合环路的情况下在第2个电机上添加正基准扭矩电流、否则。 如果旋转方向不正确、请将参考扭矩电流更改为负值。
    2.它与第一个电机相同、您只需将机器作为一个没有速度环路的电机进行控制、仅需两个 ID 和 IQ 电流闭环。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 尝试一下。