请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/749786
根据上述测试、我发现 了一个奇怪的问题、一些接收到的数据与 DMA 的一些数据配置不匹配(错误)。
下面是 时钟频率为12.5MHz 时的“每突发8个字,每次传输8个突发字”结果,因此第16个数据不正确。
我将64个字的数据更改为“每突发4个字,每次传输16个突发字”,它工作正常。
此外, 原始示例项目“fsi_ex3_loopback _dmacontrol”的情况也是如此。
我还没有弄清楚为什么会发生这种情况、并且在不同的时钟频率下、结果是相同的。 可以帮助我解决这个问题吗? 谢谢!