This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:PLC Lite 问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760643/tms320f28035-plc-lite-question

器件型号:TMS320F28035

1) 1) PLC-Lite 调制解调器软件的"完整"API 是否在"PLC Lite 主机消息协议规范"中?

2) 2)是否可以在 PLC-Lite 驱动程序旁边向 DSP 添加应用代码、或者是否需要添加另一个通过 DE 主机协议与 PLC-Lite 软件进行通信的微控制器?

3) 3)主机协议是否可以从调制解调器获取任何其他信息、如冲突?

4) 4)我是否可以使用 PLC-Lite 进行广播

此致、

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    只是想让您知道、回答您问题的最佳人选今天不可用。 您可以在明天收到回复。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 他是否也是清除对 PLC Lite 文件/软件等的访问权限的人? 我尝试了几次来要求它...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TI-PLC-PLCLITE

    是否有更新的 PLC-Lite 软件/文档规格、以便能够评估新设计的当前状态和适用性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    在我研究此查询时、您能否提供有关您的应用的更多背景信息以及您当前拥有的软件/规范版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Neil:

    我正在尝试(几周)保持 PLC-Lite 以了解它是什么。 我更喜欢在论坛上讨论这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、

    我将精密放大器论坛中的主题与此主题合并、以便在一个位置跟踪情况。  我也是固件访问的管理员、也可以查看您的请求。  对我在冬季休假期间离开办公室而迟迟未作出答复表示歉意。

    我将发送有关 PLC Lite FW 状态以及 TI 有关 PLC 类型通信的一些最新选项的更多详细信息(http://www.ti.com/lit/sprac94)

    关于您的问题:

    1) 1) PLC-Lite 调制解调器软件的"完整"API 是否在"PLC Lite 主机消息协议规范"中?

    A1)是的、PLC Lite FW 下载中包含的文档包含所有可用的 API 调用

    2) 2)是否可以在 PLC-Lite 驱动程序旁边向 DSP 添加应用代码、或者是否需要添加另一个通过 DE 主机协议与 PLC-Lite 软件进行通信的微控制器?

    A2)不能、PLC Lite FW 设计为在 F28035上作为主/唯一组件运行。  使用此 FW、您可以将 F28035 + AFE031仅视为 PLC 调制解调器、即使这两种器件上都存在 PLC Lite 协议可能未使用的功能/子系统

    3) 3)主机协议是否可以从调制解调器获取任何其他信息、如冲突?

    a3)当前固件受您提到的主机规范中详细介绍的实施内容的限制。

    4) 4)我是否可以使用 PLC-Lite 进行广播

    A4)是的,PLC Lite 支持广播模式。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland、
    我将在回答问题并提供对所请求的 FW 的访问的基础上关闭该线程。 如果有其他问题、请随意回答、或者如果某个时间过了、则开始新的主题。 如果在 C2000 E2E 上、它将发送给我。

    Matt