This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:输入电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/761386/launchxl-f280049c-input-voltage

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

该 LaunchPad 中引脚的输入电压范围是多少。 我需要测量电流、该电流传感器(ACS712)可提供最大5V 的输出。 我能否将此传感器直接与 LaunchPad 连接。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大电压为3.3伏 有电压转换器可用于将5V 转换为3.3。
    以下是 TI 产品: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、TI 转换器提供了一个"分线板"、网址为 :www.sparkfun.com/.../11771
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchana、

    除了 Todd 的响应之外、由于您要连接到模拟传感器、其模拟输出高达5V -不将其用于数字逻辑转换、 您需要一个简单的分压器、将输入电压限制在 F280049C ADC 可接受的3.3V 范围内。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我在将 IC 引脚用作输入 GPIO 的同时将5V 固定电源连接到 IC 引脚,会发生什么情况。 会损坏电路板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用输入输出 GPIO 来测试逻辑、
    当输入为高电平时、程序将为-输出将为高电平。

    因此、我需要3.3V 电压分压器电路来为连接在电路板引脚上的输入 GPIO 提供输入、并且我将在连接在电路板引脚上的输出 GPIO 上检查3.3V 输出。 我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwinee、

    是的、MCU 设计为仅使用最高3.3V 的电压。如果对任何引脚施加5V 电压、则存在损坏风险。 不建议这样做。

    是的、简单的分压器足以将5V 电压降至3.3V。 如果您需要驱动外部5V 信号、 我建议使用 LAUNCHXL-F280049C 上的 TXB0106 (U7)等电平转换器。 这是一款设计用于推挽逻辑的双向电平转换器。

    -Mark