This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDSCNCD280049C:Modbus 计时器的 SYS/BIOS 时间戳模块使用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/761549/rtos-tmdscncd280049c-sys-bios-timestamp-module-usage-for-modbus-timers

器件型号:TMDSCNCD280049C

工具/软件:TI-RTOS

查看时间戳模块的 SYS/BIOS 文档:"时间戳模块可用于基准代码和向日志添加时间戳。" 这是否意味着它对于其他应用用例而言不够可靠或不够精确?

我正在进行 Modbus RTU 实现、该实施需要检查字符之间的时间和帧之间的时间。 这可以使用计时器来实现、但会使用硬件计时器。 因此、我将使用时间戳模块来实现它、方法是捕获上次接收到的字符的时间戳。 将其用于核心应用逻辑是否有任何缺点?

SYS/BIOS 版本: BIOS_6_73_00_12

XDC 版本: xdctools_3_50_07_20_core

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujeeth、

    这应该起作用。 确保时间戳模块使用其自己的计时器(默认值)、而不是使用时钟模块的计时器。

    如果您尚未看到此页面、可能会有一些有用的信息: processors.wiki.ti.com/.../BIOS_for_the_28x

    Todd