This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28068F:TMS320F28068F 支持 InstaSPIN 双电机控制

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, TMS320F28069F, TMS320F28068F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/761435/tms320f28068f-tms320f28068f-support-instaspin-dual-motor-control

器件型号:TMS320F28068F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MTMS320F28069F

尊敬的 TI 团队:

由于 TI InstaSPIN 实验室可以使用 TMS320F28069F/TMS320F28069M 支持双电机控制、

但我想检查是否可以使用 TMS320F28068F 支持双电机控制(InstaSPIN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、F28068F/M 可以通过 instaSPIN 支持双电机控制、与 F28069F/M 相比、它没有 CLA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yanming:
    我知道 F28068F 没有 CLA、
    您确定它没有使用 CLA 进行双电机控制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLA 不用于 F2806xF/M 系列器件中的 instaSPIN-FOC 算法。