This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:instaspin 偏移重校准仅一次

Guru**** 2554540 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/761192/tms320f28069f-instaspin-offset-recalibration-only-once

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

尊敬的 TI 成员:

我正在开发具有28069F 和 Motorware 的定制交流电机驱动器

我发现偏移重校准功能可与 gMotorVars.Flag_enableOffsetcalc = true 一起使用、它工作正常。

但是、我只想在启动时使用它一次。

每当我运行电机时、偏移重校准仍在运行、因此运行电机需要几秒钟的时间。

我想先运行电机、然后在上电期间将其用作第二次、第三次运行等的偏移值。

请告诉我如何操作。

此致、

Hae Ryong, Jung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过添加标志来解决了这个问题。

    感谢您的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的更新。