This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28335的正确替代产品?

Guru**** 2540470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28379D, TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/761516/tms320f28379d-right-alternative-to-the-tms320f28335

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335TMS320F28379S

大家好、团队、

我的客户已经使用 TMS320F28335几年了、但正在考虑改用更新的 TMS320F28379D。

您认为这种改变是否合适? 或者、您是否认为为了获得更高的性能、有更合适的器件?

-我们提供了什么类型的可移植性,可以从较旧的器件切换到较新的器件?

-我们是否有任何工具可帮助在 CCS 中自动生成新项目和/或配置引脚和外设? 例如:cubeMx di ST、Renesas 外设驱动程序发生器、Microchip 的 Maplab 代码配置)

-测量的 MIPS @4KHz 是多少?

如果我们的双核解决方案不适用,我们是否有一个可以达到400MHz 的单核解决方案(微控制器)?

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、F2837x 系列是 F2833x 系列中查找最新外设增强功能和更高性能的合适发展蓝图器件。

    37xS 提供单个28x 版本、具有并行控制律加速器、可提供400MIPS:TMS320F28379S 和功能/存储器更少的子版本

    37xD 提供 双28x 版本、具有双并行控制律加速器、可提供800MIPS:TMS320F28379D 和功能/存储器较少的子版本

    所有通用 CPU 代码都兼容、大多数外设也兼容、但为了利用新功能、需要进行一些重写。  最大的 ADC 将出现在37倍的多个 ADC 中