This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:DRV8305

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643, TMS320F28027F, DRV8305, LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/759788/tms320f28027f-drv8305

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TIDA-00643DRV8305DRV832XLAUNCHXL-F28027FBOOSTXL-DRV8323RH

您好!

我对 TMS320F28027F 和无人机 ESC 参考设计(TIDA-00643)有一些一般性问题。 我计划生产高质量的控制器、并寻找高效可靠的选项、但它可以在没有特定用户设置的情况下完美工作。

基于 TIDA-00643、可以将 DRV8305替换为 DRV832x、以将输入电压增加到60伏、并替换为此目的所需的其他组件?(我检查了引脚并看到了很多差异)

2.如果该控制器用于不同的电机而不对每个电机进行调整、该控制器将如何工作?

3.您是否有适用于 dronе μ A 电机控制器的参考设计、该控制器工作电压至少为54伏、并且使用 FOC 梯形控制?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)是的、F2802x 器件与 DRV832x 系列器件兼容。 您将无法进行直接替换、因为需要重新分配某些 GPIO 和其他引脚、但 TIDA-00643可用作此重新设计的基准

    2) 2) InstaSPIN-FOC 提供电机识别、您需要在每个新电机上重新运行此功能、以识别您希望旋转的新电机的电阻、电感、磁通等

    3)否、目前我们为 InstaSPIN FOC 提供的唯一参考是 TIDA-00643。 请注意、InstaSPIN FOC 是正弦控制、而不是梯形控制

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全面回答。

    我有一个非常简短的问题:

    LAUNCHXL-F28027F 是否与 BOOSTXL-DRV8323RH 兼容?

    提前感谢您。

    P.S.

    我想我找到了我的问题的答案。
    深入到您的论坛后、我发现了很多关于两者兼容的信息。
    混淆的原因 是、在检查您的站点的兼容性后、BOOSTXL-DRV8323RH 的嵌入方式与 LAUNCHXL-F28027F 不兼容。
    或许可以解决这种不足。

    祝你度过美好的一天!