This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:在将项目下载到目标期间出现问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/761349/ccs-tms320f28377s-a-problem-occurs-during-downloading-a-project-into-the-target

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

现在、当我尝试通过 CodeComposer Studio 8.30上的 XDS200 USB 调试探针将项目下载到目标板中时、我遇到了问题。

请参阅随附的捕获屏幕。

下载过程似乎不完整。

目标项目使用 TMS320F28377S 器件的 CPU1和 CLA1。

我正在使用 flash_lnk.cmd 文件将工程下载到 TMS320F28377S 器件的闪存中。

XDS200 USB 调试探针正在连接到目标板、并且项目已成功构建。

我假设 XDS200 USB 调试探针 和目标板之间的连接没有问题。

这是因为 当我尝试 使用适当的 RAM_lnk.cmd 文件将另一个项目下载到 TMS320F28377S 器件的 RAM 中时、另一个下载过程是可以的。

此问题是否与 用于此项目的 flash_lnk.cmd 文件相关?

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    控制台中的错误消息显示您甚至没有连接到设备。 请连接到设备并重试。

    此致、
    曼诺伊