This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ECAP 模块

Guru**** 2576815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760955/tms320f28335-ecap-module

器件型号:TMS320F28335

您好!

             我已经问过一次有关 ECAP 模块的问题。 这只是为了确认某件事。 如果我只想测量导通时间、那么我必须立即读取 CAP2值吗?  

        这是我上一个问题的链接:  

谢谢、

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akhil、

    是的、如果您遵循我在前面的讨论中讨论的方案、CAP2将是您要读取的值。 您还试过吗? 您是否在使其正常工作方面遇到了困难?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:


    我试过它,它正在工作! 非常感谢您的帮助和时间

    谢谢、
    Akhil