This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:应用的 emif1 cs0能否连接 is61lv25616等 SRAM?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760796/tms320f28377d-can-the-emif1-cs0-applied-to-connect-a-sram-like-is61lv25616

器件型号:TMS320F28377D

我在电路板中使用 SRAM。  

不想添加另一个 IC 来处理寻址问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EMIF 的 CS0用于 SDRAM 器件、而不是 SRAM。 您需要对 SRAM 器件使用 CS2、这应该起作用。

    此致、
    Vivek Singh