This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:器件保持在复位状态(错误-1137 @ 0x6)

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760094/ccs-tms320f280049c-device-held-in-reset-error--1137-0x6

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 LaunchXL F280049C 开发套件。 目标配置测试连接通过、没有错误。

我已经尝试过不同的引导模式、SCI/等待引导和 GPIO 的路径选择、但器件仍然保持在复位状态。 是否有任何方法可以使器件脱离复位状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享选择 CCXML 和 GEL 文件的路径。 我怀疑是否使用了正确的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCXML 位于 taget 配置下的项目目录中、而 GEL 是 root\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\gel\2808.gel、其状态显示为成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 f280049c.gel、这对应于您使用的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏情况、我正在使用 f280049c.gel (这是我刚编译的另一个项目、意外地编写了2808.gel)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否创建了自己的 CCXML 或使用了来自软件包的 CCXML? 如果是从封装、则提供路径。
    我看到在 CCXML 中配置了 xds110仿真器。 是否可以使用 XDS100进行检查?

    我想您正在使用板载仿真器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用板载 XDS110仿真器。 XDS100甚至没有连接(如果板载仿真器是 XDS110、我不认为应该连接)。 ccxml 的路径位于 project\targetConfigs\TMS320F280049M.ccxml 中(我不明白为什么路径会有问题)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我已经订购了另一个套件、因此该器件还有其他一些工作要做、并且该套件在相同的配置下工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。