This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:F2803x 外设驱动程序库

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28034, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/759291/ccs-tms320f28034-f2803x-peripheral-driver-library

器件型号:TMS320F28034
Thread 中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

controlSUITE 中没有用于 F2803x 系列的外设驱动程序库文档。

是否有任何带有文档的函数库来指导如何驱动 TMS320f28034的所有外设?

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    controlSUITE 现已迁移到 C2000ware。  

    我们实际上没有为这些系列 MCU 准备好外设库。 我们确实有一组基于位字段的文件。

    C2000Ware\device_support\f2803x。

    示例上的详细文档集也是此文件夹中的工件。

    C2000Ware\device_support\f2803x\docs

    如果您愿意使用 MCU 的其他选项、我们提供了以下 C2000系列的最新版本  

    C2000Ware\driverlib

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MEGHANA、

    非常感谢

    此致、

    Ali