This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:driverlib/sysctl.c 错误

Guru**** 2912850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760121/ccs-f28m35h52c-driverlib-sysctl-c-bug

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

使用分数 PLL 乘法器时、driverlib 的函数 SysCtlClockGet 返回错误的值。  在我的应用中、18.75倍频和8MHz 基频返回的是126MHz、而不是正确的75MHz。

这是因为输入参数 ulClockIn 到 SysCtlClockGet 会作为函数的返回值加倍、并且在计算小数时已经改变。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,似乎你是对的。

    我们已将其作为错误记录在数据库中。

    此致。