This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:如果 CCS 未连接、代码不会执行

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760109/tmdsdock28379d-code-does-not-execute-if-ccs-is-not-connected

器件型号:TMDSDOCK28379D

您好!

我不熟悉整个 TI 系列、现在我正在探讨学习平台的一些基本问题。

电路板的 C200Ware 示例是否应经过全面设计、可独立运行? 让我们选择"time_led_blink_cpu01"项目作为示例。 如果我从 CCS 加载它、它运行正常、但如果我循环通电并断开 XDS110探针、则不会发生任何情况。 我已经尝试了闪存和 RAM 选项。

如果这些示例还没有准备好用于此目的、我现在需要做什么? 我已经了解到、GEL 文件在连接仿真器和 CCS 时执行一些操作来正确设置内容、但论坛帖子看起来很冷、而且很旧。 我应该阅读哪些更新的资源来解决此问题?

此致、

Tero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚将 timed_led_blink_cpu01项目加载到工作区中、将构建设置中的配置从 CPU1_RAM (默认)更改为 CPU1_FLASH、编译、下载、运行(以确保它会闪烁)。 然后、我关闭集线站电源、断开 USB-JTAG 与 controlCARD 的连接、然后加电、LED 会闪烁。

    我发现、我需要专门进入"Manage Configurations"、将配置从 RAM 更改为闪存。

    希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、如果您是新手、我建议您仔细研究一下

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd。
    具体来说、更改配置也是我的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Todd 的支持!

    Tero、

    很高兴您的问题得到解决。 强烈建议您查看该研讨会。

    此致
    Chris