This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:在 Simulink 中监控和调优参数(F280039c)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1164110/tms320f280039c-monitor-and-tune-parameters-in-simulink-f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好,  

我尝试使用 ADC 块读取电位器。 使用连接至坞站的 c280039c 控制卡。 我可以构建代码,但当我尝试监视和调优时,会显示错误。  

"无法连接到目标应用程序:XCP 内部错误:超时过期、响应 XCP 连接命令"
我已将我的模型与此线程连接。 随附的图片是我的通信端口号。

 e2e.ti.com/.../adc_5F00_ti.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    我建议您尝试使用 C2000Ware ADC 示例、并检查您的硬件设置是否正常。 您甚至可以尝试使用 C2000Ware SDK 中的基本示例。

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f28003x/examples/adc

    您能否检查是否可以运行 ADC 或其他示例?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、

    我们没有听到您的声音、因此我假设问题已经解决。 我要关闭线程。

    谢谢、此致、

    桑托什