This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 Academy 的 TMS320F280025C:ePWM 实验

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163496/tms320f280025c-epwm-lab-from-the-c2000-academy

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

在 SysConfig 中、我将 GPIO 设置为高电平作为其初始状态、并在其他两个 GPIO 上生成 PWM、我可能知道这两个 GPIO 中的执行优先级是多少? 是前者还是后者优先?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nabeela、

    我不确定我是否正确理解了您。

    [引用 userid="539449" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1163496/tms320f280025c-epwm-lab-from-the-c2000-academy "]通过其他两个 GPIO 生成 PWM

    这话什么意思?

    在 ePWM 实验中、我们只有一个 GPIO、它在 ADC ISR 中被切换。  

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nabeela、

    我们没有听到您的声音、因此我假设问题已解决、我将关闭它。

    谢谢、此致、

    桑托什