This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:确认这些引脚对于使用 XDS110或 FT232RL 调试控制器是否正确

Guru**** 2579515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167996/tms320f280025-confirm-if-these-pins-are-correct-for-debugging-the-controller-with-either-xds110-or-ft232rl

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

我想确认这些引脚是否是使用 XDS110或 FT232RL 调试控制器所需的引脚、如下面的原理图所示。  

其中、XDS110需要 TMS 和 TCK 引脚、可能需要控制器的 TDI 和 TDO 引脚。 FT232RL 需要 SCI_RX 和 SCI_TX。 它们都需要 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    您所指的 XDS110和 FT232RL 是 EVM 上的嵌入式调试探针。 您是否计划在设计中包含调试探针组件? 我假设您不是、因此您实际上应该设计外部调试探针 、例如 www.ti.com/.../TMDSEMU110-U。 为此、您需要14引脚或20引脚连接器、如器件数据表中所示:

     JTAG 调试不需要 SCI_RX 和 SCI_TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 我想说 TMDSEMU110-U 与 XDS110有关。 我认为 XDS110是外部调试探针的名称。 是的、该设计不包含调试探针组件、因为我们尝试限制电路板尺寸。  

    我为 FT232RL (FTDI USB 转 UART)包含了 SCI_RX 和 SCI_TX、因为我不确定哪个调试控制器。 因此、在 发送到制造之前、我想确认这些引脚是否是 TMDSEMU110-U 和 FT232RL 所需的引脚。   

    再次感谢您的观看、非常感谢您的回答。

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、

    要使用 TMDSEMU110-U 和类似的调试探针进行调试、您需要数据表中列出的 JTAG 引脚。 如果您希望进行 USB 到 UART 的通信、则可以添加 FT232RL 器件、但对于新设计(NRND)、这似乎不推荐。 FTDI 也有一些 USB 转 TTL 电缆(例如 https://ftdichip.com/products/ttl-232r-3v3/) 、如果您不想在电路板上添加另一个 IC、可能需要考虑这些电缆。 最后、我要指出 的是、TMDSEMU110-U 还包含一个带有 UARTX/RX 端口的辅助调试接口。