This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:双 CPU 的 PWM 同步

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168039/tms320f28388d-pwm-sync-for-dual-cpu

器件型号:TMS320F28388D

您好、专家、

我的客户正在使用 F28388D、他们为 CPU1、PWM4、PWM5、分配了 PWM1、PWM2、PWM3、 用于 CPU2的 PWM6。

它们希望这些 PWM 模块都同步、

如果 两个 CPU 的同步配置有任何差异、只需检查一下? 只需配置 PWM4 、是否可以通过 CPU2中的 EPWMSYNCINSEL 与 PWM1同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    [引用 userid="180630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168039/tms320f28388d-pwm-sync-for-dual-cpu ]如果 两个 CPU 的同步配置有任何差异、只需进行检查? 只需配置 PWM4、 即可通过 CPU2中的 EPWMSYNCINSEL 与 PWM1同步?[/QUERP]

    同步链仍应像仅使用一个 CPU 一样工作。  

    唯一需要确保的是使用'GBCLKSYNC'而不是'TBCLKSYNC'。 这将确保所有 ePWM (跨越两个 CPU)同时启动。  

    此致、

    Marlyn