This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:将基于 CBC 的跳闸与软件强制控制的 ePWM 引脚结合使用

Guru**** 2537380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167187/tms320f280049-using-cbc-based-trip-with-software-forcefully-controlled-epwm-pins

器件型号:TMS320F280049

我使用 ePWM 模块作为软件强制控制、如下所示:

  

//TOP IGBT ON
EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 2;

//TOP IGBT OFF
EPwm1Regs.AQCSFRC.bit.CSFA = 1;

我还使用基于 DCBEVT1的 OST 生成 OST 跳闸以实现短路情况保护。

现在、我想使用 CBC 模块控制输出电流并在使用直流事件达到 OST 跳闸电平之前使模块跳闸。

当 ePWM 模块如上所示进行配置(软件强制控制模式)时、我可以使用 CBC 模块吗?

此致、

Rahul Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您可以在 Trip Zone 中使用强制操作、而不是使用 From Action Qualifier 子模块。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    感谢您的快速回复。

    我希望同时使用 OST 和 CBC 来保护 IGBT。

    我使用的是 ePWM 模块的强制控制 、但这是在其特定时间进入例程的。 由于一些外部因素电流增加、如果介于两者之间、会怎么样? 为了应对这种情况、我计划使用两个电流限制来保护电源开关器件。 一个用于 CBC 功能、另一个用于 OST 功能。 OST 功能根据 直流事件进行测试。 但是、当  电流低于 OST 跳闸电平但高于正常电平时、我希望 ePWM 模块也按照 CBC 工作。

    我的问题很简单:

    当 EPWMA/B 由软件强制控制直流事件时、ePWM 模块是否支持 CBC 功能?

    此致、

    Rahul Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    今天、我没有机会查看 ePWM 方框图。 让我来回顾一下、我明天会回来。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您可以同时使用这两种方法、但存在冲突操作的重要原因。 我正在粘贴 TRM 部分中的代码段(18.11.4数字比较子模块的操作亮点)

    谢谢、此致、

    桑托什