This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:通过汽车认证的主驱动电机驱动器 MCU 选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDM-02009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167733/tms320f28335-q1-automotive-qualified-master-drive-motor-driver-mcu-selection

器件型号:TMS320F28335-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARETIDM-02009

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户正在开发汽车主驱动电机驱动器、并计划将 C2000系列用作主芯片。 目前正在考虑的型号为 F28335-Q1、F28379D-Q1、F280049-Q1和 F28386D-Q1。

他们以前从事过 F28335上的项目、在第三代 C200上具有开发经验、并参考了以下两个文档来满足 ASIL-D 的需求:

客户有以下问题:

1) 1)功能安全支持库是否全部包含在 C2000WARE 中? 还是需要额外的请求? 或者是否有出口管制?

2) 2)由于客户更熟悉 F28335、是否适合在 F28335-Q1上进行开发? 为了实现功能安全、F28335是否还具有与第三代 C2000相同的软件支持?

3) 3)是否有参考设计? 他们注意到了 TIDM-02009、但源代码中似乎没有功能安全。

4) 4) TI 是否支持自动加号和自动代码生成?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    为了回答您对安全软件的问题、SDL 提供了多种安全机制的一些参考实施、是 C2000Ware 的一部分。 我们有两个额外的库、CLA_STL 和 C28x_STL、分别用于测试 CLA 和 CPU、这些库仅可根据要求提供、因为它们已经过独立评估和认证。 上面提到的 swab014文档中有更多信息。 这些设备上的出口管制应与我们用于 C2000Ware 的标准筛选相同。

    这些库均不支持 F28335。 一般而言、第3代器件将拥有更多安全软件和文档、因为其中许多器件(或将会)符合功能安全标准。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的惠特尼:

    感谢您的支持。

    如果客户仍在 F28335上进行开发、是否需要自己实施相关的功能安全测试? 这些测试是否需要芯片级硬件支持(仅在第3代 C2000中提供)?

    此外、是否有任何使用 C2000处理器的初级驱动电机驱动器的用例示例?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    此库中有一些针对 F28335的诊断、但正如您所看到的、它仅针对 IEC 60730开发。 除了软件、第3代器件还具有更多硬件特性、使其能够符合功能安全标准。

    对于 EV 牵引、您指出的 TIDM-02009是最相关的参考设计。

    惠特尼