This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:选择滤波数字比较事件、DCAET2、DCAET1作为操作限定符的输入

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167963/tms320f28075-selecting-filtered-digital-compare-events-dcaet2-dcaet1-as-inputs-to-action-qualifier

器件型号:TMS320F28075

你好。  

我想使用 DCxETy 的过滤事件(例如 DCAET2)作为操作限定符(T1或 T2)的输入。  

请为我澄清这一点、如果数字比较事件被过滤(DCEVTFILT)并用作操作限定器触发事件(T1或 T2)的输入、那么哪个信号随后显示为操作限定器的输入、它是已过滤还是未过滤的数字比较事件? 我之所以提出这个问题、是因为动作限定器触发事件源选择(AQTSRCSEL)寄存器仅提及 DCAEVT1、DCAEVT2、DCBEVT1、DCBEVT2、并且未提及滤波的数字比较事件、但我希望将滤波的数字比较事件作为动作限定器的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mabonga、

    我最近曾与我的一位同事交谈过、我需要向您更新您的原始问题。 数字比较事件是未过滤的数字比较事件。 很抱歉、我说不正确、您可以将过滤的数字比较事件传递给此器件的操作限定符。  

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会执行预期的功能。 我认为执行它的最佳方法是使用操作限定符的 T1和 T2输入。 我将 ePWMA 信号路由到微控制器外部并使用输入 X bar、然后用作操作限定符的 T1或 T2的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个解决方案、XBAR 允许这种灵活性。 我还更新了我的原始回答、以回答您的问题!

    最棒的

    Ryan Ma