This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 和 FPGA 之间的差异

Guru**** 2179630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168103/tms320f28388d-difference-between-clb-and-fpga

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

CLB 需要多少个逻辑块来收集编码器数据?

CLB 和 FPGA 之间有何区别? 例如处理速度。  

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    基于 CLB 的编码器实现只需要一个 CLB 逻辑块即可实现解码逻辑。 您可以在 PTO API 参考指南中找到有关该指南的更多信息、网址为 :http://ti.com/lit/sprac77

    CLB 和 FPGA 之间存在一些主要差异、我建议查看 C2000 Academy CLB 模块以了解它的基本知识。 就两者之间的差异而言、CLB 在资源方面当然更为有限、并且没有像 FPGA 那样具有丰富的功能。 但是、根据需要实现的内容、CLB 可能已经足够了。 在处理速度方面、F28388D 上的 CLB 在管道模式下以100MHz 或150MHz 的频率运行。 FPGA 的处理速度取决于 FPGA 以及在两个器件之间传输信息的方式。 我要说的是、CLB 的优势在于它已经使用器件计时、这是一个巨大的优势。  

    请告诉我、这是否回答了您的问题、或者您是否有任何有关 CLB 的其他特定问题

    此致、

    Peter