This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:编译器版本#39;22.6.0.LTS'当前未安装!

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168434/launchxl-f280049c-compiler-version-22-6-0-lts-is-not-currently-installed

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

CCS 是新安装的、我正在尝试通过 Resource Explorer 的"Import Empty Project from C2000Ware"示例进行操作。 有一条错误消息使我停止抱怨"Compiler version '22.6.0.LTS ' is not currently installed!"(当前未安装编译器版本'22.6.0.LTS!)、这是正确的、但检查更新不会升级编译器。

那么、现在该怎么办?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取出 ti_cgt_c2000_22.6.0.LTS _windows-x64_installer 后、运行该程序、甚至重新启动、但还没有雪茄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已更改默认安装目录、它现在位于列表中。

    仍然无法在闪烁的示例项目上解释获取元数据。