This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PMP22650是否真的是双向 OBC 应用?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168625/tms320f280049-is-pmp22650-really-a-bi-directional-obc-application

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:PMP22650、Strike

在 PMP22650说明中、它被描述为一个基于 GaN 的双向 OBC 应用。 但为什么 PFC 级中有整流器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是完全双向的。 此设计在没有整流器的情况下正常运行。 由于从先前的设计中学习到有助于浪涌和雷击测试的知识、因此添加了整流器。 在这些测试中、通常会看到数百安培、否则这些电流都将通过 FET 路由。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、正如我们看到的、2个图腾柱电桥是并联的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新手、

    请注意、这些桥臂共享相同的栅极驱动输入。 这是因为它们增加了一倍、以实现更大的载流能力。

    这些是低频 FET、而不是两个图腾柱桥臂、我希望现在应该知道它们共用一个栅极驱动输入。

    高频 FET 位于另一个原理图页面上。

    此致、
    Cody