This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:28379D

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777709/launchxl-f28379d-28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESFRA

大家好、我如何在 三相 BLDC 电机上执行 sensocord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找6步梯形控制和 FOC、我们没有该示例。

    FOC 通常会产生正弦电流波形。  controlSUITE 中提供了此类示例、位于

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXS

    此示例在我们已停产的 F28377 Launchpad 上、但用户可以将其移植到 F28379D 平台。 用户可使用整个源代码进行编辑。

    另一个示例使用 FCL (快速电流环路)、其中部分算法作为.lib 提供、位于

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00_00

    此示例位于 F28379D Launchpad 上。 FCL 的优势是高电流环路带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用德州支持的封装块的示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 Simulink 和支持的块,我在 focs 中找不到任何使用传感器的示例,这里和 MathWorks 上的所有示例都是无传感器的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能验证我之前的帖子、我已经给出了您可以在有传感器的 focs 上找到我们提供的内容的位置。 如果这不符合您的要求、那么我们没有其他可供参考的内容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    在我们的运输 PMSM FOC 示例中、我们展示了有传感器和无传感器方法。 此示例适用于 F28069、但您可以根据需要更新到 F28379D。

    示例模型 c28069pmsocs_foc_ert 具有基于霍尔传感器的无传感器实施。 您可以使用开关块在模型中选择方法。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常有用的示例、但在本示例中有一些块我无法理解。 在哪里可以找到有关此示例的详细说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 文档(涵盖每个块)之外、 此帖子中可能还有一些链接 可帮助解释。 我不知道该特定演示的详细说明。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我想在示波器上看到捕获事件的输出时间戳、以确保我已经了解了如何制作它。 当我使用数字输出时、它为我提供了一个误差端口宽度尺寸 ECAP 是一个具有两个元素的一维矢量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥马尔
    想要再次与您联系、看看这是否仍然是一个未决问题、或者我们是否需要启动新的线程等

    此致、
    Matthew