This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:n`t 不通过参数控制。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772671/tms320f28023-the-product-doesn-t-pass-parametrical-control

器件型号:TMS320F28023

您好!

部件。 编号 TMS320F28023DAT。

在订单的38个部分中、没有通过参数控制的部分。

本n`t 不通过参数控制。
内核电压控制器不工作
µs 内核有外部电源电压、那么微芯片在看门狗定时器上持续复位、周期为1 μ s
在外部内核电源模式中包含的方案见图1

PIC.1

`s 是否有任何问题解决方案或产品缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请明确回答以下每一个问题、以便更好地帮助您:

    • 请您澄清一下“参数控制”是什么意思吗? 测试的是什么?
    • MCU 中是否存在任何代码?
    • 是否有任何其他硬件连接到 MCU?
    • 核心电压控制器不工作”是什么意思?
    • 如果1us 不能来自内部看门狗、则为复位周期。 您是指外部看门狗 IC 吗?
    • 我注意到–TRST 直接连接到 GND。 尽管芯片可以在此配置中执行代码、但您将无法将任何调试探针(如 XDS100)连接到 JTAG 端口。 此类调试探针会尝试将–TRST 引脚驱动为高电平、并可能导致探针损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、测试了数据表中提到的 Сompliance 电气特性。

    2. MCU 中没有代码。

    正在模仿初始加载的器件被连接在 UART 上。

    4、这意味着输入上应有1.8V 电源电压、内置稳压器在工作模式下没有相应的恒定电压。 (可能是由于错误转换而出现错误:内核电压控制器-内核电压的稳压器)

    不是、没有外部看门狗。

    6.测试过程中未使用调试探针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述] 1. Сompliance 了数据表中提到的电气特性 Δ I。 [/报价]

    我很遗憾,我仍然不明白你的意思。 除非您明确说明您正在进行的测试以及如何进行、否则我将无法提供帮助。 出厂时提供的所有器件均已通过生产测试。 您收到了38台设备、所有这些设备都很糟糕、这是不可思议的。

     

    [引述] 2. MCU 中没有代码。 [/报价]

    好的。 闪存被擦除。

     

    [引述] 3. 模拟初始加载的器件连接在 UART 上。 [/报价]

    将 SCI 引脚连接到外部 UART 的目的是什么?

     

    [引述] 4. 这意味着、在应具有1.8V 电源电压的输入上、内置稳压器在运行模式下不存在相应的恒定电压。 (可能是因为错误转换而出现错误判断:内核电压控制器-内核电压的稳压器)[/引述]

    您是否说过、当 VREGENZ 连接到 GND 时、内部 VREG 在 VDD 引脚上未输出1.8V 电压? 您能否将电路板原理图私下发送给我?

     

    [引用] 5.不,没有外部看门狗。 [/报价]

    如前所述、如果1us 不能来自内部看门狗、则复位周期为1。 您如何通过内部 WD 确定它? 您在哪里测量波形? 您能否附加示波器图?

     

    [引述] 6. 测试期间未使用调试探针。 [/报价]

    您是否尝试通过 XDS100等调试探针将器件连接到 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1.消耗电流、逻辑1电平和功能控制被欺骗。

    3、主要目的是对启动顺序做出响应。

    4. Vdd 上的电压在1.8V 至3.3V 之间波动 没有 1.8V 的恒定电压。

    Microchip 仅安装在 DIP 面板中、因此该方案位于第一条消息中。

    5:假设在内部看门狗计时器上复位微芯片 、因为我们没有其他假设。

    我们在连接电源电压后测量了波形。

    6.不,我们n`t……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测得的波形为哪个引脚? 有2个波形(蓝色和黄色)。 它们看起来都不是由内部看门狗产生的。 如果 WD 激活、XRS 引脚将正常为高电平并将脉冲为低电平(持续512个 OSCCLK 周期)。

    SCI 的引导模式引脚配置正确、但您尝试从 AVR 芯片传输哪些数据? 该代码是否包含所需的头文件? 相关信息、请参阅 SPRUI09。

    无论是否使用内部 VREG、行为是否相同?

    我建议您将芯片安装在 PCB 上、并尝试使用 CCS 通过 JTAG 进行连接。

    由于您提供的信息有限、我无法提供任何其他建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1.从 XRS 引脚测得的黄色波形、蓝色–从 GPIO29/SCI TXDA/SCLA/TZ3 15测得

    所描述的 XRS 引脚的情况不会发生。

    2、每1 μ s 都有一个复位。 这就是`s UART 上的数据转换没有足够的时间发生的原因。

    来自 AVR 芯片的自动机器人符号。

    无论是否使用内部 VREG、行为都是相同的。

    4、此芯片与 DIP 芯片类似(如图所示)。 不焊接。 未使用 JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您显示的波形似乎不是来自–XRS 引脚。 XRS 引脚只有3种可能:

    1. 它可以是高电平(不确定)。 这是应用程序执行期间的正常行为。
    2. 它可由一个外部电路保持低电平(无限期)。
    3. 如果 WD 将其驱动为低电平、则引脚将在精确的512个 OSCCLK 周期内处于低电平。

     请尝试以下操作:

    请为 GetMode 配置引导模式引脚并为器件加电。 由于闪存被擦除、WD 将超时。 它应该每13.1ms 脉冲低电平。 请捕获并发布波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的声音、假设您已经解决了问题。 如果没有,请回复此帖子。