This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ePWM1A 的死区

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/775213/tms320f28335-dead-band-for-epwm1a

器件型号:TMS320F28335

大家好
我想在下降沿到达时为 ePWM1A 信号编程一个死区时间、但我已经布置了一个问题、在 ePWM 块的"死区"选项中、

我发现、对于信号 ePWM1A、我可以执行一个死区时间、当上升沿到达而不是上升沿到达时、该死区时间是针对其下降沿(请参阅下图)、

我查找的最后一个选项仅对信号 ePWM1B 有效

。 那么、我的问题是:在上升沿到达时、是否有方法为信号 ePWM1A 提供死区时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 EPWMA 生成互补信号? 因此、DBFED 寄存器可用于配置下降沿死区延迟。

    我不确定您使用的是哪种工具。 是 Simulink 吗?

    我请  回答与 Mathwork 相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在使用 Simulink
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在上面提到 Mathworks 联系人。
    您也可以参考 e2e.ti.com/.../484814
     和 http://www.mathworks.com/support/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我不知道这个问题的答案。 请 直接联系 MathWorks 技术支持以获取帮助。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、如上所述-请联系我们的技术支持人员并关闭此主题。