This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335的旋转变压器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776416/resolver-of-tmdscncd28335

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28335

下图是 TMDSCNCD28335旋转变压器的信号转换电路。 它是什么电路、请吗?

是否有关于该电路的任何更详细的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、正如您提到的、这是一个信号转换电路。 它使用滤波器放大器和直流块电容器将激励 PWM 信号转换为双极正弦波。 旋转变压器的正弦和余弦 FBK 本质上是双极的。 这里有一些电路将其转换为单极、并对其进行电平位移以适应 ADC 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有有关电路工作原理的详细文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类文档。 激励调节电路是一个二阶滤波器、用于将 PWM 脉冲载波信号转换为旋转变压器的适当正弦载波。 反馈信号是双极的、因此接口电路将双极输入电平转换为 ADC 范围内的单极信号适配器。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有任何后续问题、请告知我们、以便我们可以结束该主题。

    谢谢。