This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:过压/欠压

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/774990/tms320f2808-over-under-voltage

器件型号:TMS320F2808

我使用的是 TI DSP、分析表明、数据表(SPRS230N、2012年5月修订)第94页6.2中规定的建议运行规范略有中断。

3V3 -电源轨以极小的裕量超过电源轨最大+3.47V 的推荐过压工作条件

1V8 -电源轨以极小的裕量超过电源轨最大+1.89V 的推荐过压工作条件

 

我的问题是:

• 超出建议的工作过压限制可能会产生什么影响(工作、功耗或可靠性)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您没有提到这种“非常小的利润”的幅度及其持续时间。 无论如何、TI 始终建议保持在建议的运行条件内。

    如果在短时间内(例如在上电或断电期间)超出电压轨、则其他功能规格的风险较低。 如果在产品生命周期内直流条件下超出建议的工作条件、则会影响两种功能规格、并会导致寿命缩短。 这是一个较高的风险条件、您需要在系统级别评估此风险。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在脱机处理。