请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2808 我使用的是 TI DSP、分析表明、数据表(SPRS230N、2012年5月修订)第94页6.2中规定的建议运行规范略有中断。
3V3 -电源轨以极小的裕量超过电源轨最大+3.47V 的推荐过压工作条件
1V8 -电源轨以极小的裕量超过电源轨最大+1.89V 的推荐过压工作条件
我的问题是:
• 超出建议的工作过压限制可能会产生什么影响(工作、功耗或可靠性)?