This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:eCAN

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776376/tms320f28335-ecan

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233-HT

我想使用从 Delfini TI28335实验套件到其他微控制器的 CAN 通信。 我在 Simulink 上工作 ,无法使用 Matlab Simulink 中的 eCAN 块

。  

我已经将 实验套件的 TX (GPIO30)和 RX (GPIO31)连接到收发器的 TX RX (SN65HVD233-HT 3.3V CAN 收发器)。 它发送到另一个微控制器、并使用(eCAN 发送器)发送 uint8代码、但没有任何结果。

请帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    我正在寻找合适的专家来帮助您。 您可以在周末后获得反馈。  周末愉快!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,TJA1050 CAN 收发器模块被用来连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在继续操作之前、请务必确保没有硬件问题。 您是否看过我的应用报告《TMS320x28xx eCAN 的编程示例》(www.ti.com/.../spra876b.pdf )? 如果没有、请下载并查看示例。 所有示例均已在器件上进行测试,如果您在 F28335器件上运行时钟输入为30MHz,则应该能够“按原样”运行该示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的声音,并认为你已经能够解决这个问题。 如果没有、请回复此帖子。