This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, POWERSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776403/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: powerSUITESFRA

你好

是否可以将 TIDM_HV_1PH_DCAC F28337xD 迁移到 TMS320F28335?    如果可能、迁移后如何访问 Power Suit 工具?  谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以进行迁移。 目前、我们没有基于 F28335的代码。 我们以其中一个器件为例(本例中为 F28377)发布了该参考设计。 您可以查看此示例、然后应该能够迁移到 F28335。 我们不会为多个器件提供完整代码。

    此外、您还必须将 powerSUITE 与 F28335设计集成。 但是、一旦您熟悉我们的 F28337设计和 powerSUITE、您就不需要在 F28335设计中使用该工具。 您所需的只是集成 SFRA 库、以便进行环路增益测量并对环路进行调优。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这澄清了您的问题。