Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, TMS320F280049, TMS320F28062, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:LMG1210、 TMS320F28062、 C2000WARE
我目前正在评估如何将 C2000 TMS320F280049与 GaN 驱动器配合使用、如何将 C2000用作 GaN 驱动器 LMG1210的 PWM 发生器
GaN 驱动器的反馈网络包含一个电压和电流控制环路、该环路在模拟域中运行、其中的误差输出由 TI C2000 DSP 进行采样。
电压 ERR 信号、电流感应和反馈电压连接到 ADC 以提供数字补偿选项。
您是否认为数字补偿能够以500kHz 的频率运行 C2000?
对于500kHz、您说什么? 我想让两个转换器的运行频率为300kHz、另两个转换器的运行频率为450kHz -500kHz。
我还记得、对于90MHz TMS320F28062、PI 稳压器大约需要1.5us、而300kHz 的周期为3.3us、因此这对于 DSP 来说将是一项艰巨的工作、即使对于 CLA 也是如此。
在今天的 C2000电机控制中、ADC 采样与 PWM 计数器同步。 因此、电机中断以与 PWM 相同的频率运行。
也许功率补偿环路的运行频率低于 PWM 频率?
如果我以 ADC 中断和以300kHz 运行的 PWM 示例150kHz 环路补偿为例、是否有一种智能的方法来配置中断?
换句话说、您能否将 ADC 中断配置为 PWM 频率的一半?