This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335、Code Composer Studio 6

Guru**** 2250420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777119/ccs-tms320f28335-tms320f28335-code-composer-studio-6

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

C28xx:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:找不到标识符:ST1=   (ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:312]   at C28x_Mode()[F28335.GEL:82]   at OnTargetConnect()。
C28xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:ST1   at ST1=(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:312]   at C28x_Mode()[F28335.GEL:38]   at OnReset (0)。
C28xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:ST1   at ST1=(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:312]   at C28x_Mode()[F28335.GEL:38]   at OnReset (0)。
C28xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:ST1   at ST1=(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:312]   at C28x_Mode()[F28335.GEL:38]   at OnReset (0)。
C28xx:GEL:执行 OnRestart (0)时出错:找不到标识符:ST1   at ST1=(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:312]   at C28x_Mode()[F28335.GEL:56]   at OnRestart (0)。
C28xx:设置断点时遇到问题、在0x339f9e 处执行"Process CIO"操作:(错误-1066 @ 0x339F9E)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包5.1.450.0)
C28xx:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx:断点管理器:启用此功能时出错:DCU_SEL 无法获取 ANA 寄存器的 ID
C28xx:GEL:执行 OnFileLoaded( 0, 0)时出错:找不到标识符:   XAR0=*(0x33FFF8)上的 XAR0 [F28335.GEL:547]   在 ADC_Cal ()上的[F28335.GEL:71]   在 OnFileLoaded(0)上。
C28xx:设置断点时遇到问题、在0x338bb5处执行"Finish Auto Run"操作:(错误-1066 @ 0x338BB5)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包5.1.450.0)
C28xx:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx:断点管理器:启用此功能时出错:DCU_SEL 无法获取 ANA 寄存器的 ID
C28xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:ST1   at ST1=(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:312]   at C28x_Mode()[F28335.GEL:38]   at OnReset (0)。
C28xx:GEL:执行 OnReset (0)时出错:找不到标识符:ST1   at ST1=(ST1&~(0x0100))[F28335.GEL:312]   at C28x_Mode()[F28335.GEL:38]   at OnReset (0)。

IAM 在 LOADINGPROGRAM 时收到这些错误、任何人都可以提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图图

    请查看以下应用手册: http://www.ti.com/lit/spracf0。  这将提供一种分步方法来调试您看到的连接问题。  

    根据您的描述、我假设您在项目打开的情况下单击"调试"图标。  这将启动 MCU 的一系列步骤、但如果基本连接损坏、大多数/所有步骤都将失败、每一个步骤都会给出您看到的错误。  如果您遵循上述文档中的流程图大纲、它将帮助我们了解这些错误的根本原因。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图图
    想跟进一下、看看是否仍然存在上述问题。 我将把这个标记为 TI 认为已解决、但任何回复该主题的回复都将清除该标志并提醒我。

    最棒的
    Matthew