This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:控制卡 TMSDOCK28379D 的功耗是多少?

Guru**** 2969970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773958/tmdsdock28379d-what-s-the-power-consumption-of-control-card-tmsdock28379d

器件型号:TMDSDOCK28379D

现在我想将28379D 控制卡用于我自己的设计、但我没有通过用户指南了解功耗、那么该控制卡的最大电流和功率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    消耗的大部分电流来自微控制器 F28379D。 您可以在数据表的"功耗汇总"下找到最大电流详细信息。

    www.ti.com/.../sprs880

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、controlCARD 被设计成评估工具、而不是最终产品-如套件的条款和条件中所述。  它可以适当地用作客户设计或原型系统的参考。

    我们没有针对 controlCARD 的任何特定功耗估算。  正如 Nirav 所建议的、我们确实为 MCU 提供数据。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此还有其他问题吗? 如果不是、请关闭此主题。

    此致、
    Nirav