This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28069 Piccolo 实验板套件、无法将程序加载到实验板套件中

Guru**** 2223470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/774445/f28069-piccolo-experimenter-kit-the-program-cannot-be-loaded-into-the-experimenter-kit

您好!

在 CSS V8中成功构建程序后、我尝试将其加载到 F28069 Piccolo 实验板套件中进行调试。

但是、它总是会说:"C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)"

我已将连接设置为"XDS100v1 USB 调试探针"、并将变体设置为"Experimenter Kit - F28069 Piccolo"。 不管用。 (我已经尝试过其他设置组合。 它们都不起作用。)

那么、我应该修改电路板上的某些开关、还是由其他问题引起的?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisui、

    我将从该应用手册 http://www.ti.com/lit/spracf0开始 、因为它将有助于缩小仿真连接问题的范围。

    您可以使用此结果进行回复、然后我们从该点开始进行调试。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hisui、
    想跟进、看看您是否对问题有其他疑问。 我将标记为 TI 认为已解决、但任何回复都会清除此标志。

    最棒的
    Matthew