This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:CAN 通信

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772287/ccs-tms320f28035-can-communication

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是示例 ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\eCAN-back2back。 我想从一个微控制器(TMS320F28035)传输数据、并使用另一个微控制器(TMS320F28035)接收相同的数据。为了实现这一点、我应该对示例代码进行哪些更改。

此致、

Silpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Silpa、
    您查看的环回示例是一个良好的开端。 back2back 示例将硬件配置为环回模式。 请研究硬件配置、了解需要修改哪些内容才能禁用环回。 现在设置一个器件上的发送示例和第二个器件上的接收示例。 这是一个简单的练习、但您必须参考 TRM 并了解与 CAN 相关的这些简单概念。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。 此致、Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silpa、  

    您能否告知您是否能够解决此问题?   

    谢谢、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Silpa、您好、我将继续结束本次活动、但有一项了解、即您已能够解决您的问题。 如果...cheers!不是这样、请重新打开 Krishna