This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28020:自设计 PCB、错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。

Guru**** 2533780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777802/ccs-tms320f28020-self-designed-pcb-error--1137-0x6-device-is-held-in-reset

器件型号:TMS320F28020
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 我在尝试启动调试会话时遇到错误。 我正在使用 XDS100V2仿真器。 我想将 C2000ware 提供的示例下载到电路板上、我收到此错误。

此处提供错误信息:

这是我的原理图文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小明

    请查看此应用手册、该手册旨在帮助调试这些类型的问题  http://www.ti.com/lit/spracf0 

    在错误日志中、我怀疑您有一个项目处于活动状态、并且正在点击"Debug"按钮。  由于没有 JTAG 通信、CCS IDE 将继续为每个偶数(连接、加载、运行等)生成错误。

    此外、CCXML 正在寻找 F28027、但您使用的是 F28020器件、因此也需要更改。

    请告诉我、您在上述参考文档中能够获得的步骤有多远。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已关闭其他项目并将 CCXML 文件配置为目标 f28020。 错误看起来是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了问题。 在原理图文件中、我将 VDDS 连接至3.3V、该3.3V 应连接至1.8V。 在这里、我想使用内部稳压器为 VDDS 供电、因此我将 VREGENZ 拉至 GND。 现在、我需要通过1.2uF 电容器将 VDDS 连接到 GND。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小明
    是的、没错、每个 VDD 引脚应该有一个1.2uF 电容接地、靠近引脚。 很抱歉、您在先前所附的原理图中未看到这一点。

    由于您对1.8V 电压轨施加3.3V 电压、因此可能会对器件造成一些损坏。  您现在可以尝试并重新使用它、但我建议您更换设备、尤其是当您看到任何异常行为发生时。


    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!


    我还有一个问题。 如果我想从闪存引导(我不希望程序在断电后丢失)、那么 GPIO34、GPIO37和* TRST 的正确电路连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小明

    请参阅 F2802x 数据表的以下部分:

    http://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28027/datasheet/boot-rom-litsprs230-0453#litSPRS230-0453  

    您将需要使用模式3 GETMODE。  OTP 中有用于确定引导模式的地址、但我相信出厂默认设置会使其进入闪存。  以上部分或 TRM 章节将提供更多信息。

    模式 GPIO37/TDO GPIO34/COMP2OUT TRST 模式
    3. 1 1 0 GetMode
    2. 1 0 0 等待(  有关说明、请参阅第6.1.9节)
    1 0 1 0 SCI
    0 0 0 0 并行 IO
    EMU X X 1 仿真启动

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew Rate、
    非常感谢!