This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000数字控制库:CC CV 高功率控制

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, TIDM-1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/772958/c2000-digital-control-library-cc-cv-high-power-control

器件型号:C2000数字控制库
主题中讨论的其他器件:TIDA-010038TIDM-1007TIDM-1001

大家好

我正在从事一个制造锂离子电池充电器的项目。

因此、我正在寻找 CC CV 控制器或控制技术的参考设计、例如 TIDA-010038     、它具有更高的功率1kW+

如果我可以像我已经拥有的那样使用 C2000微控制器、那将是完美的选择。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们网络上的大多数 TI 设计都有电压控制环路。 这些是 CV 控制的示例。 您可以查看 TIDM-1001、TIDM-1007、HV 双向直流/直流转换器和许多其他设计以了解电压控制工作模式。

    对于 CC 工作模式、目前可能没有直流/直流设计示例。 但我们有一个具有 CC 工作模式的直流/交流逆变器设计。 它被称为逆变器的并网运行模式、在该模式下、它将电流注入电网。 您可以查看该设计中的 CC 示例。 可从获得

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    您提到的设计对我非常有用、但遗憾的是、我在同一个项目中需要这两种技术。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 CV 和 CC 控制技术的两种设计。 然后、您应该能够在项目中实施这些功能。

    Shamim