This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:如何初始化 GPIO 引脚?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776386/ccs-tms320f28027f-how-to-initialize-the-gpio-pins

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

用于激活时钟、解锁 GPIO 端口、禁用 ADC 的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivam、

    有关 F28027入门的信息、请参阅以下两个技术讲座:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    第一个技术讲座使用已停产的 controlSTICK -但是、您应该能够在 LaunchPad 上运行实验练习、只需进行一些非常小的修改。 第二个技术讲座是针对 F28035 - F28027是相似的、但是没有 CLA 和一个精简的内存映射。 也可以针对 LaunchPad 修改本技术讲座。 我之所以将其包括在内、是因为您可以详细了解用于创建 F28027实验课程的实验文件。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivam、

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken