This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D 开发套件

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/773322/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d-development-kit

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812TMS320F28379DC2000WARE

大家好、

我使用的产品是 TMS320F2812 MCU: www.ti.com/.../tmdsezs2812

但现在很难找到它、因为它是一款旧产品。我想用最后一代 MCU (例如 Delfino TMS320F28379D)替代它。  

 我有两个问题:

-在这个 MCU 上修改 C 语言软件很容易吗?
-我找到了适用于此产品的开发套件 TMDSCNCD28379D 。 我们是否可以访问连接器上的每个引脚(337:NTFBGA)?  因为我想 将 controlCARD 连接到另一个板。

感谢您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlCARD 具有180个引脚、因此显然并非所有引脚都可以访问。  但大多数。

    C 代码是兼容的、但 F2837x 具有 FPU 和其他您可能希望利用的加速器。  

    外设代码有一些主要差异、尤其是在事件管理器至 ePWM 和 ADC 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    我想验证连接器上可以访问哪些引脚。 是否可以使用所有引脚的名称、或者我必须先购买 controlCARD?

    如果我需要的所有信号都可以访问、我就不需要重新绘制电路板、这会更好。

    谢谢你。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看文档
    SPRUI76.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经学习了 SPRUI76A 文档、只有 J9连接器的信号(第6页)、而不是其他2个信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Electrocc、

    要查看 TMDSCNCD28378D controlCARD 的确切引脚映射、您需要安装 C2000Ware。

    有关原理图以及说明 controlCARD 引脚如何映射到集线站的引脚图、请参阅:  \c2000\C2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    最后一个问题请:

    我在文档中找不到一些对我来说重要的信息:

    -电路板尺寸(长度、宽度和特殊高度)
    -底层图片。

    我可以使用哪个软件来打开.sch 和.PCB 文件?

    感谢您的回答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Mentor PADS 中创建了.sch 和.PCB 文件。

    光绘文件以独立于平台的文件格式提供。

    有关 controlCARD 的更多信息、请参阅以下文章。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/369066/1298374#1298374 

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    感谢您的回复。 我已经下载了 Mentor Pads、我可以找到一些信息、例如卡片的长度和宽度。

    但我找不到最重要的信息、即卡的高度(PCB +组件)。 如果可能、我还想获得电路板的底视图、以便验证卡的底层是否有组件。

    谢谢你。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Electrocc、

    PCB 是一个标准的0.062英寸(1.60mm)厚的空白、其组件装配在顶层和底层。 这可以通过布局文件进行验证。

    顶部最高的组件是 J2-J7跳线、其扩展范围约为电路板5毫米。 底部最高的元件是 A:C31、它在电路板的下方扩展了大约2.8mm。 可以使用 BOM 文件验证这些测量。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢你的帮助。

    此致、