This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 ezDSP28335板。 当我运行代码时、此错误发生在之间、之后我无法监控信号。 当我在 特定电压下运行直流/直流升压转换器时、通常会发生这种情况。 在我的情况下、它能够监控低于400V 的电压、并在我的转换器高于400V 时显示此误差。 即使在该误差之后、转换器似乎也可以正常运行。 我只想在运行时监控 CCS 中的一些变量并对其进行更改。 请告诉我这里的问题是什么。
谢谢你。
您好、Matt、
我也尝试过该选项、但问题不变。 我是否可以通过其他方式做到这一点? 我可以使用不同的 JTAG 连接器并改变 JTAG 时钟吗? 或 eZdsp 28335电路板提供的任何其他选项。
谢谢!
此外、我 使用 XDS100V2仿真器将 DSP 连接到系统。 它运行良好、直到我的电压电平达到400V、之后、它开始出现与以前类似的问题。 下面随附了错误屏幕截图。 我尝试更改仿真器时钟并将其减慢、但它仍然没有影响。
错误:
您好、Matthew、
即使没有仿真连接、器件仍在控制系统。 代码运行完美、系统没有问题。 我想这基本上是一个仿真问题。 我检查了 XRSn 引脚并将其保持在3.3V。 不过、随着电压的增加、XRSn 引脚中的噪声也会增加。
我还尝试在带有集线板(而不是 eZdsp)的28335中运行相同的代码。 在这种情况下、我能够达到500V。 该仿真器是 XDS100V2、CCS 屏幕一旦超过500V 就会卡住。 我已随附一个带有扩展坞板的新28335 DSP 的错误屏幕截图。 如果您对此有任何想法、请告诉我。
Ankul、
我想您最好的办法是为 JTAG 信号添加隔离、以实现抗噪和保护主机 PC 免受损坏。
https://www.blackhawk-dsp.com/store/12134.html 上有 BH 的附加项
如果您想查看原理图/实现方式、我们已将其集成到许多更新的控制卡/LP 中、如:
http://www.ti.com/tool/launchxl-f280049c
特别是对于该 LP、有一个用于输出板载 XDS110 JTAG 以与外部板配合使用的接头。 这可能是一个更具成本吸引力的选择。
最棒的
Matthew