请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MOTORWARE 主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 DESIGNDRIVE
您好!
我在2017年使用 InstaSpin 进行了设计、当时最新的 Motorware 版本是18。
现在、我注意到 Motorware 没有新版本。
是否会有更多的 Motorware 版本?
InstaSpin 是否仍推荐用于新设计?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在2017年使用 InstaSpin 进行了设计、当时最新的 Motorware 版本是18。
现在、我注意到 Motorware 没有新版本。
是否会有更多的 Motorware 版本?
InstaSpin 是否仍推荐用于新设计?
谢谢。
是的、对于使用 MotorWare v18的具有 F2806x、F2805x 和 F2802x 系列的新设计、仍然建议使用 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION
不再计划对 MotorWare 进行更改。
我们将通过基于 C2000Ware 的 MotorControl SDK 为更新的 F28004x 系列发布(3月底) InstaSPIN-FOC 支持。 此 SDK 将针对 InstaSPIN-FOC 和 DesignDRIVE 解决方案定期更新。