This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28068M:如何测量数字输入信号的电平。

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777681/tms320f28068m-how-to-measure-level-of-the-input-digital-signal

器件型号:TMS320F28068M

我想知道数字输入信号的电平。

使用 eCAP、我只能看到上升沿和下降沿。  

可能的选项以及如何使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadav、

    我想您是说在使用 eCAP 之前、如果没有边沿、您如何知道引脚的状态、对吗?  

    您可以使用嵌入在为 eCAP 选择的同一信号引脚中的基本 GPIO 功能。  即使 GPIO 与特定多路复用器功能通信、引脚的输入捕捉也始终处于启用状态。   这显示在 http://www.ti.com/lit/spruh18的第114页上

    例如、eCAP3在 GPIO9上进行多路复用、因此您可以查看 GPADAT 寄存器第9位以确定引脚是高电平还是低电平。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Matthew 以如此简单的方式进行澄清。