This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:3个芯片之间的通信

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777576/tms320f28377s-communication-between-3-chips

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我们将在三个 F28377之间构建快速通信:

1) 1)个主器件、2个从器件;

2)波特率:>6Mbps (越高越好)

是否有任何建议?  

SPI/McBSP 是否支持菊花链?  

非常感谢。

BR、Jordan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    SPI/McBSP 不支持菊花链。 为此、我建议使用 SPI (必须使用两个 SPI)。

    此致、
    Vivek Singh