This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:TI

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771520/ccs-tidm-1000-ti

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用 TI 的 pfcvienna PWB、并且在更改以下 值时遇到问题:

#define GI_GAINKP 2.000000

#define GV_PI_KP (浮点) 0.3999748673

#define GV_PI_KI (浮点) 0.0001256716

#define GS_GAINKP 1.000000

我在 CCS 内使用 powerSUITE GUI 并对电感器、 总线电容和 ESR 进行更改、但 setting.h 文件中的值从未与原始值发生更改。

 我保存更改并 打开补偿 GUI 、但原始值仍在使用中。

我已经尝试重建代码、但这些值也没有改变。

我是否错过了一个步骤?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    我刚做了一个新的进口、能够做出必要的改变。 我想确认的几件事

    1.您使用的是 C2000Ware-digitalpower-SDK 项目,对吧?
    2.您是如何将项目导入 CCS 的?
    更改电感器和总线电容不会写入 settings.h 文件、而只会写入补偿设计器使用的 Kit.XML 文件
    4.补偿设计器的更改应反映在 settings.h 文件中,正确的过程是选择正确的增量构建级别,然后调用补偿设计器并进行更改,保存 COMP。
    现在,当您返回到 CFG 页时,请按 Ctrl+S 将更改保存到头文件中。 现在重新打开头文件并检查更改是否正确反映。

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈。 我将关闭该线程。